My contact person
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Buscar por ejemplos de aplicación

Mejorar la técnica y disminuir costes

El lema de igus®, desde hace ya muchos años, es "plastics for longer life®" (plásticos para una vida más larga). Bajo este lema entendemos la fabricación de productos de plástico innovadores que reducen los tiempos de mantenimiento, alcanzan mejoras técnicas disminuyendo costes y aumentado la vida útil, todo desde almacén y rápidamente disponible.

En más de 590 aplicaciones nuestros clientes pudieron mejorar la técnica y disminuir costes.
Algunos ejemplos:

La mayor carrera a nivel mundial – no más periodos de carencias

The longest travel with plastic energy chain  

Los Sistemas de Cadenas Portacables contribuyen hoy claramente a la seguridad de operación, ya que los periodos de carencia de la instalación, tales como los producidos por las roturas de cables, se reducen a cero.

Los cables, a pesar del calor, el sol, la lluvia y la nieve

LED screen  

Los cables anteriormente utilizados, pertenecientes a una empresa de la competencia, fallaron, y desde que se utilizan los cables chainflex® resistentes a las temperaturas la pantalla del LED más grande de lo normal en Dallas funciona con cualquier clima.

Entornos difíciles, alta velocidad

Special machine construction  

También con condiciones de entornos agresivos como en este centro de mecanizado de alta velocidad las alimentaciones de energía muestran su fiabilidad.

Se ahorran costes, aumenta la disponibilidad de las máqui
nas

Industria de bebidas  

Una reducción de los costes en un 90% fue posible gracias a la larga vida útil de los Cojinetes iglidur® que además no necesitan ser engrasados y sólo cuestan una pequeña fracción de lo que cuestan los cojinetes tradicionales.

Se ahorran anualmente más de 10.000 euros de costes

Fully automatic tire fitting lines  

Los cojinetes utilizados anteriormente se bloquearon y se entregaron ejes. Los cojinetes de brida libres de lubricación que se utilizaron en cambio funcionan ya desde mayo del 2007 sin deficiencia. Con esto se pudieron ahorrar por año 2440 euros en costes de reparaciones y 8400 euros en costes de averías mecánicas.

Operación sin fallos en lugar de destrucción de ejes

Fresadora para tubos de hormigón  

A causa de la suciedad de los casquillos de bolas se bloquearon las bolas y esto produjo una destrucción de los ejes. Ahora la fresadora de hormigón funciona desde hace más de tres años totalmente sin fallos y a su máxima potencia.

Búsqueda

¿Busca ejemplos de aplicación probados en un sector particular?
Aquí puede examinar aplicaciones que ya han sido realizadas y filtrarlas según sus propias especificaciones.

Sector de actividad:
Tipo de empleo:


Sistemas de manipulación

Sistema de manipulación robotizado para tarjetas de circuito impreso. Utilización de un sistema flexible de distribución de energía en sala blanca.

Sistemas de manipulación    

Reflectores ultravioletas

Desde hace 10 años, los irradiadores ultravioletas inalterados son reconstruidos con eventualmente mejoramientos de algunos detalles. En esta aplicación, los Cojinetes con valona iglidur® Z redujeron los costes y el mantenimiento.

Reflectores ultravioletas    

Seguidor fotovoltaico

Viento, arena y sol: los Cojinetes de deslizamiento de plástico para le técnica solar

Seguidor fotovoltaico    

Photovoltaics

Dust, sand, heat and rain: Energy chain for the solar technology for multiaxial movements in a photovoltaic plant.

Photovoltaics    

Highly energy efficient water pump for developing countries

Long-lasting and cost-effective

Highly energy efficient water pump for developing countries    

Cleaning robot

Light and clean

Cleaning robot    

Solar powered mobile robotic vehicle

This vector contribution concerns a completely surprising use for an e-chain®.

Solar powered mobile robotic vehicle    

Solar vehicle

The use of chainflex® cables achieved an increase in efficiency in this solar vehicle

Solar vehicle    

Test rig for solar systems

This test rig was able to be built thanks to the use of igus® e-chains®.

Test rig for solar systems    

Photovoltaic tracking system

Automatically aligning the photovoltaic tracking systems to the position of the sun with the aid of lubricant-free plastic plain bearings produces a particularly high efficiency.

Photovoltaic tracking system    

Solar energy on a sailing boat

For protection against outdoor influences the connection cables of the solar cell were mounted in an E2 micro energy chain.

Solar energy on a sailing boat    

Solar silicon growth equipment

Previously, metal bearings and linear guides were used, which rusted quickly and therefore required frequent maintenance.

Solar silicon growth equipment    

Solar cleaning robot

For solar systems to retain their entire performance capacity, they have to be cleaned at regular intervals, particularly in sandy regions.

Solar cleaning robot    

Parabolic mirrors

This solar thermal power plant also obtains energy from the rays of the sun, without fossil fuels.

Parabolic mirrors    

Solar aircraft

The prototype of the „Sunseeker Duo“ solar plane is the world‘s first solar-powered two-seater.

Solar aircraft    

Hybrid solar system

This solar system can be installed either on its own or in combination with a wind turbine.

Hybrid solar system    

Solar plant

This solar system can be installed either on its own or in combination with a wind turbine.

Solar plant    

Solar technology

Lubricant and maintenance-free drylin® lead screw units for solar technology.

Solar technology    

Swimming pool cover

Despite high installation costs, the solution with ball bearings and shrink tubing never achieved a proper sealing. The problem could be solved thanks to igubal® flange bearings.

Swimming pool cover    

Solar vehicle

This solar car is a real lightweight.

Solar vehicle    
Vista general de las aplicaciones

Tengo el siguiente proyecto - la siguiente pregunta - el siguiente objetivo

¿No encontró aquí ningún ejemplo de aplicación que corresponde a su tipo de aplicación o desea más asesoría?
¡Díganos en qué le podemos ayudar!



Sus datos

Es obligatorio rellenar los cuadros marcados con *.

Empresa:*
Nombre:*
Apellidos:*
Tel.:
E-Mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Código postal:*
País:*
Si desea solicitar catálogos o muestras por favor complete su dirección aquí.
Tratamiento:
Calle:
Localidad:
Estado:
Sí, me gustaría recibir información sobre los productos y servicios igus®. Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales por parte de igus® para una finalidad informativa conforme con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Declaro que estoy informado de mi derecho a cancelar la suscripción en cualquier momento accediendo en el enlace que figura al final de cada correo electrónico de igus®.
Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales de acuerdo a la Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento.
Enviar