Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Escritorio interactivo

Banco multitáctil con combinación de bolígrados para equipos profesionales

Este proyecto innovador es el trabajo final de Chamila Perera, graduada en diseño industrial por la universidad de Múnich en Ciencias Aplicadas. El banco Multitouch con combinación de bolígrafos está destinado a grupos profesionales creativos como diseñadores, arquitectos y diseñadores gráficos que realizan trabajos visuales y están involucrados todos los días con bocetos, lluvia de ideas, presentaciones y borradores. Para optimizar los procesos en una oficina creativa, el banco debe servir como una superficie de trabajo que combine un banco convencional y el escritorio virtual.
 
La idea era diseñar un escritorio interactivo para los diseñadores que deseen trabajar con la menor cantidad de papel posible, mantener la cantidad de dispositivos periféricos al mínimo y evitar una molesta maraña de cables. El propósito era demostrar las cosas que podían realizarse en un futuro próximo. Un concepto para un "banco interactivo" que no solo mueve las imágenes, sino que explota su funcionalidad completa con todas sus posibilidades. El banco pretende ser un dispositivo inteligente que es divertido de usar y funciona bien en la vida cotidiana en una oficina creativa y unifica en un dispositivo muchos de los dispositivos secundarios que ahora son superfluos. El objetivo es simplificar el procedimiento operativo y, por último, ayudar a reducir la cantidad de papel utilizado. Se creó un modelo a escala 1:1 hecho con madera y acero El prototipo fue bautizado con el nombre de Y-Desk.
El Y-Desk incorpora una superficie vertical y otra horizontal. Las dos superficies son táctiles y actuan como superficie entre las superficies digitales y las analógicas. Si lo desea, el usuario puede inhabilitar la mesa y usar el banco como un mueble normal. El banco ofrece todas las funciones necesarias para el día a día, como escanear, dibujar y por último, pero no menos importante, herramientas comunicativas para hacer videoconferencias. Todas ellas reunidas en un único dispositivo. Al mismo tiempo, el banco ofrece opciones que permiten un uso personalizado y privado. Varios usuarios pueden trabajar activamente en un dispositivo, ya sea completando su trabajo juntos o de forma independiente. Principalmente, los procesos del día a día se simplifican con distancias cortas, pero el banco está a mano para proporcionar inspiración al usuario como parte del proceso creativo.
 
Dos guías lineales drylin® NK-01-27 para facilitar el movimiento

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h