Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
SkyAmps es la idea de ocho aspirantes a ingenieros industriales de DHBW Heidenheim que se han propuesto el objetivo de hacer que la energía eólica sea comercialmente viable incluso en Baden Württemberg. En este marco, la respuesta del público ha sido enorme debido a la actualidad del tema en cuestión. Esto también les permitió, solo recientemente, ganar el premio como mejor equipo europeo en el Galileo Masters. SkyAmps es una planta de energía eólica hecha de cometas. Las cometas se levantan alternativamente y, al hacerlo, desenrollan sus cuerdas, lo que hace que un eje en el suelo gire. Como las cometas se han enrollado en diferentes direcciones en el eje, una cometa tira hacia abajo la segunda cometa a medida que se eleva. Esto funciona porque las cometas alcanzan diferentes cantidades de fuerza de tracción, ya que están en diferentes trayectorias. El movimiento giratorio del eje se explota utilizando un generador para producir electricidad de esta manera. Esto se puede ver con más detalle en el siguiente vídeo de YouTube
ss
Poder utilizar esta tecnología fiable y libre de CO2 para la energía eólica constituye una posibilidad comercial para reemplazar tecnologías anteriores en gran medida. Esto abre una puerta ancha hacia un futuro libre de energía nuclear.
Los beneficios del sistema surgen del hecho de que los vientos se vuelven cada vez más constantes y también más rápidos a medida que aumenta la altitud. Una planta de energía eólica con cometas también puede lograr una mayor tasa de utilización de la capacidad con un nivel constante de viento porque las cometas pueden elevarse más, en contraste con las turbinas eólicas. Esto es ventajoso, especialmente en áreas montañosas, ya que las plantas de energía eólica comercial no son económicas por su diseño. Específicamente en regiones como Baden-Württemberg, se puede utilizar una planta de energía eólica con cometas para acelerar el desarrollo de energías renovables. Otra teoría entra en juego en SkyAmps, sin embargo, que hace posible generar electricidad sin consumir electricidad. Es un hecho conocido por el kitesurf que las cometas desarrollan una mayor fuerza de tracción en ángulos planos (ver gráfico 2). Esto es explotado por SkyAmps por una cometa que tira en un ángulo plano y, al hacerlo, hace girar un eje. Hay una segunda cometa unida a este eje que es empujada hacia abajo por el movimiento giratorio. Al mismo tiempo, hay un generador adjunto que genera la electricidad. Esto constituye la innovación de SkyAmps, una primicia mundial.
Se usaron engranajes helicoidales de igus® (SAW-1040-E-07-E0120RG-306, SAW-1040-E-07-E0120RG-400, MF-2040-NEMA23, COU-AR-K-063-100-3232- 32-B-AAAA) para las guías de cable en la unidad de tierra y constituyen un componente esencial para el correcto funcionamiento de la operación automática.
Gráfico 2

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h