¿Qué es un rodamiento de bolas?
Los rodamientos de bolas pertenecen a la
familia de los rodamientos. Al moverse entre un anillo interior y otro exterior,
las bolas reducen la fricción rotacional y absorben tanto las cargas radiales como las axiales. En la mayoría de las aplicaciones, uno de los anillos se bloquea y el otro se fija al conjunto giratorio, como un cubo o un eje de acero. Cuando uno de los anillos gira, las bolas, que están sujetas dentro de una jaula, también comienzan a girar. Debido a que las bolas ruedan, experimentan un
coeficiente de fricción mucho menor que dos superficies planas que se deslizan una contra otra. Los rodamientos de bolas suelen tener una capacidad de carga inferior para su tamaño en comparación con otros tipos de rodamientos debido a la menor superficie de contacto entre las bolas y los anillos. No obstante, son capaces de
tolerar ciertas desalineaciones entre los anillos interior y exterior.