Cambiar idioma :

El radio de curvatura es el radio con el que se puede doblar un cable sin que se dañe. Cuanto menor sea el radio, mayor será la flexibilidad requerida del material. A menudo surge una pregunta en este contexto: ¿hasta qué punto podemos doblar un cable sin dañarlo ni perjudicar su rendimiento? La respuesta depende en gran medida del cable en cuestión. Existen varias normas industriales en este sector, como IEEE 1185, ICEA S-75-381, ICEA S-66-524 o ICEA S-68-516, que especifican el radio de curvatura mínimo para muchos tipos de cables diferentes.
Respetar el radio de curvatura mínimo al elegir los cables y las cadenas portacables
El radio de curvatura mínimo es el radio por debajo del cual no debe doblarse un objeto. Las cadenas portacables se utilizan en muchas aplicaciones, por lo que es común tener dudas sobre qué radio de curvatura seleccionar para un cable o una cadena portacables.
Cuando se planifica un sistema de guiado de cables, existen diversas maneras de prolongar su vida útil. Uno de los factores clave es seleccionar el radio de curvatura apropiado para la cadena portacables. Es importante que el radio (a excepción de situaciones con restricciones de espacio) sea mayor que el radio de curvatura mínimo recomendado para los cables. Elegir el radio apropiado para la cadena portacables es uno de los factores esenciales para garantizar una larga vida útil y un funcionamiento fiable. Todas las cadenas portacables ofrecen múltiples opciones de radio de curvatura, y cada fabricante especifica un radio de curvatura mínimo recomendado. La elección del radio para la cadena se basa en el cable de mayor diámetro en uso.
Reglas y recomendaciones generales para seleccionar el radio
Es importante no exceder el radio mínimo recomendado por el fabricante, aunque idealmente se debe optar por el radio máximo. En esencia, los cables con propiedades de flexibilidad y movimiento deben instalarse de manera que los puntos de conexión no estén sometidos a tensiones mecánicas y se evite una curvatura excesiva. Si se logra esto mediante la creación de un bucle, el cable debe tener un radio de curvatura de al menos 10 veces su diámetro. Un radio mayor reduce la tensión sobre los cables, lo que asegura una vida útil más prolongada. Es importante tener en cuenta que el radio de curvatura mínimo también depende en parte de un rango de temperatura específico para la curvatura. Es fundamental prestar una atención especial cuando la temperatura ambiente alcance o supere la temperatura específica del cable.
Esto es particularmente importante en aplicaciones criogénicas, donde los cables termoplásticos tienden a volverse más rígidos cuando se exponen al frío. Los cables rígidos pueden aumentar el radio de la cadena portacables y ocasionar problemas mecánicos. Se aconseja emplear cables con revestimientos de PUR o TPE en condiciones de bajas temperaturas y/o consultar con el fabricante para obtener las recomendaciones sobre los radios de curvatura adecuados. En situaciones con restricciones de espacio, el radio de la cadena portacables debe ser menor que el radio de curvatura mínimo recomendado para el conjunto de cables. Aunque no sea la opción ideal, en casos inevitables de instalaciones con radios de curvatura reducidos, se deben emplear cables diseñados específicamente para estas condiciones. La gama chainflex de igus ofrece una variedad de cables, como cables de control de carga, servocables, cables de motor y robot, cables de encoder, cables de bus y cables de datos, que pueden utilizarse de manera segura en entornos exigentes y que destacan por su durabilidad excepcional.
Cables con un radio de curvatura pequeño
Las aplicaciones dinámicas con un radio de curvatura reducido llevan rápidamente a los conductores de cobre de los cables convencionales a alcanzar sus límites mecánicos. Los cables igus® ofrecen una mayor fiabilidad operativa, sobre todo en áreas de aplicación que solo disponen de un espacio limitado pero que requieren un elevado número de ciclos.
Además de conductores trenzados con un diseño especialmente resistente a la flexión, se utilizan materiales de revestimiento especialmente resistentes a la abrasión y altamente resistentes a la flexión, que permiten una mayor flexibilidad del cable. Gracias a los muchos años de experiencia adquirida en su laboratorio de pruebas, igus® también puede garantizar la durabilidad y fiabilidad operativa de incluso los cables chainflex® con los radios de curvatura más pequeños.
Los ámbitos de aplicación de los cables con radios de curvatura reducidos son muy variados. Este tipo de cables son especialmente necesarios en aplicaciones en las que deben efectuarse movimientos flexibles y dinámicos en espacios reducidos. Por ejemplo, este es el caso de la industria de los semiconductores y ensamblaje, la automatización y los sectores de la automoción y bancario. Están surgiendo nuevas aplicaciones en puertas automáticas de vehículos y trenes, así como en máquinas expendedoras de alimentos y en la industria del packaging.
Radios de curvatura inferiores a 4 xd
En el pasado, los usuarios de cadenas portacables muy pequeñas, normalmente con radios de curvatura muy reducidos, a menudo se encontraban con el problema de encontrar cables que fueran adecuados para velocidades de ciclo muy elevadas. Cuando el radio de curvatura es menor que 5 xd, el cobre alcanza sus limitaciones rápidamente. Por ello, es necesario buscar materiales de sustitución apropiados o estructuras completamente diferentes. En tales situaciones, se utilizan aleaciones. A pesar de sus excelentes propiedades mecánicas, las aleaciones tienen una conductividad más baja en comparación con el cobre. Por ello, el diámetro del conductor de aleación es ligeramente mayor.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h