Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

¿PFAS en los cojinetes iglidur®?

De un vistazo

  • En función de la proporción de PTFE presente en los cojinetes, estos podrían estar sujetos a posibles restricciones o prohibiciones.
     
  • Muchos materiales iglidur no contienen PTFE. No se han detectado partículas de las sustancias PFAS más importantes en otros materiales iglidur.
     
  • En caso de que no exista una prohibición sobre el uso de PTFE, los materiales iglidur generalmente no se ven afectados.
Lo que encontrará en esta página:
Logotipo

Materiales iglidur sin PTFE

Estos materiales iglidur® no contienen PTFE, lo que los hace inmunes a cualquier futura prohibición relacionada con los compuestos PFAS. Lista completa para descargar en PDF

Sin PFAS: materiales iglidur sin compuestos PFAS críticos

 Todos los materiales iglidur clasificados como "sin PFAS" fueron sometidos a pruebas de detección de las aproximadamente 100 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
Cojinete iglidur F300

iglidur F300


¿Qué son los PFAS?

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) son compuestos químicos industriales que encuentran aplicación en diversos procesos y productos de consumo debido a sus propiedades técnicas especiales. Su estructura molecular consiste principalmente en átomos de carbono (C) y flúor (F). Además de su composición básica, las moléculas de PFAS pueden presentar estructuras altamente variadas, lo que da lugar a diversas especificaciones y características. El diagrama proporciona una clasificación de los PFAS en dos categorías principales: polímeros y no polímeros. Dentro de estas categorías, los PFAS pueden existir en diferentes estados físicos, es decir, como gases, líquidos o sólidos. De acuerdo con la base de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el grupo de sustancias PFAS comprende más de 4.700 compuestos diferentes. Sin embargo, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), la cantidad se eleva a más de 9.000 compuestos, mientras que la Comisión de la Unión Europea reporta una cifra aún mayor, superando los 10.000 compuestos. Debido a la gran cantidad de compuestos diferentes dentro del grupo de sustancias PFAS y la continua investigación en este campo, no existe un valor único o constante que defina su número total.
Clasificación de los PFAS Diagrama 1: Clasificación de los PFAS
Dentro del subgrupo de las sustancias perfluoroalquílicas (no polímeros), el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS) son los compuestos que han sido objeto de una investigación más exhaustiva. Estos dos compuestos, al igual que muchos PFAS, se caracterizan por su persistencia y resistencia a la degradación ambiental, lo que ha llevado a su presencia generalizada en el medio ambiente, la cadena alimentaria y en seres humanos. El PFOA y el PFOS han demostrado tener un impacto negativo en la salud humana. Junto con los ácidos perfluorohexanoico (PFHx) y perfluorononanoico (PFNA), estos compuestos representan aproximadamente el 90% de la contaminación actual de PFAS.

Dentro del subgrupo de los polímeros, se pueden diferenciar dos categorías principales: los fluoropolímeros/fluoroplásticos y los polímeros con cadenas laterales fluoradas. Los fluoropolímeros están compuestos por una cadena de carbono con átomos de flúor directamente unidos a ella. Esta estructura molecular confiere una alta resistencia a estos materiales, lo que los hace extremadamente robustos y capaces de resistir la degradación en sustancias tóxicas. Según la OCDE, los fluoropolímeros son considerados «productos poco preocupantes» debido a su naturaleza no tóxica y no bioacumulativa, lo que significa que no pueden acumularse en los organismos vivos. Sin embargo, se reconoce que existe un posible riesgo asociado con el uso de aditivos tóxicos, como emulsionantes, durante la producción de fluoropolímeros. Los fluoropolímeros encuentran aplicaciones en diversas áreas, como revestimientos, juntas y aislamiento de cables, debido a sus propiedades únicas. Un ejemplo de fluopolímero es el PTF.

Los polímeros con cadenas laterales fluoradas comparten una estructura de cadena de carbono, pero con cadenas laterales de carbono a las que se unen previamente los átomos de flúor (F). Debido a esta configuración, estos polímeros son menos resistentes en comparación con los fluoropolímeros, y existe el riesgo de que las cadenas laterales se desprendan. Estos polímeros con cadenas laterales fluoradas se emplean, por ejemplo, como agentes impregnantes en diversas aplicaciones.

Situación jurídica actual de los PFAS en los casquillos deslizantes

Fecha: 20/04/2023

El uso de PFOS está ampliamente prohibido desde 2006 y el de PFOA, desde julio de 2020. Puede consultar nuestra certificación aquí: QM-0-1074E-PFOA-PFOS-DE.pdf El 7 de febrero de 2023, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) recibió una propuesta conjunta de cinco países europeos: Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega, para la restricción general de los compuestos PFAS. Esta propuesta es un primer paso en un largo proceso normativo y será examinada por todas las partes interesadas.

La ECHA llevará a cabo una fase inicial de consulta, que se extenderá desde el 22 de marzo hasta el 22 de septiembre de 2023. La normativa propuesta sobre PFAS entraría en vigor en los países miembros de la UE como muy pronto en 2026. Sin embargo, es importante tener en cuenta que podrían establecerse periodos de transición de hasta 13 años desde la fecha de entrada en vigor para permitir la adaptación de las empresas y sectores afectados por las restricciones. La EPA ha emitido un reglamento final mediante el cual se agregan cinco sustancias PFAS a la lista del Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) que cuenta con más de 170 sustancias PFAS sujetas a notificación. El TRI es una base de datos que se utiliza para la notificación pública de sustancias químicas liberadas al medio ambiente por diferentes fuentes. Es importante destacar que los fluoropolímeros no están incluidos en la lista del TRI.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h