A partir de 12 conductores, los cables de control de igus tienen un diseño mecánico especial para una larga vida útil en movimiento. Instalamos los llamados conductores trenzados por grupos con longitudes de paso cortas.
¿Pero en qué consiste exactamente el trenzado de conductores en grupos?
Esta técnica consiste en trenzar los conductores en grupos, en función de su número, y luego trenzarlos conjuntamente. Se trata de un método es necesario para absorber las fuerzas de tracción/empuje que se generan cuando el cable se mueve alrededor del radio. De esta forma, mientras que en el radio interior los cables están comprimidos, en el radio exterior permanecen extendidos. Para evitar que estas fuerzas no ejerzan demasiada tensión a los conductores, hemos desarrollado el trenzado en grupos, que permite que cada conductor cambie constantemente de lugar en el cable; un movimiento que equilibra las fuerzas. Esta técnica de trenzado desempeña un papel importante para evitar el llamado «efecto tirabuzón», que suele producirse en los recorridos largos.
Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.
Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.
¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 36 meses de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.
Enrollar y desenrollar cables en poleas de plástico en la parte superior del mástil de una carretilla elevadora es una aplicación muy poco habitual para nosotros. Esto se debe a que se tira del cable para evitar que se salga de la polea mientras el carro está en movimiento. El trenzado también está sometido a una tensión extrema debido a este retorno a través de las poleas. De hecho, un cliente que estaba llevando a cabo pruebas muy exhaustivas se dio cuenta de que esta actividad era, precisamente, una fuente de problemas hace unos años. El cliente nos permitió participar en sus pruebas con nuestro producto y conseguimos convencerle con nuestros cables trenzados, que eliminan las fuerzas sobre los conductores gracias al método de trenzado. Muchos años después, el «efecto tirabuzón» en el cable y las roturas de conductores no se han vuelto a producir. ¿También tiene problemas que su cable no puede resolver por el momento? Estaremos encantados de trabajar juntos para encontrar una solución.