Cables de datos flexibles para el transporte de información


Un cable de datos es un cable multipolar que se utiliza para la transmisión sencilla de datos e información. Es importante que la información pase de forma segura del emisor al receptor. Para garantizarlo, existen requisitos especiales de apantallamiento.  Los cables de datos de igus se utilizan siempre que es necesario transmitir grandes cantidades de datos de forma segura en movimiento. Suelen estar apantallados y transportan una gran variedad de señales de aplicación. Sus conductores son muy delgados y tienen un aislamiento de color que permite distinguirlos. En el pasado, estos cables se utilizaban con mucha más frecuencia, pero poco a poco se están sustituyendo por cables de bus. No obstante, siguen teniendo su utilidad, y nuestros clientes los utilizan a menudo. Son una solución económica para transmitir datos simples y están disponibles en varios diseños mecánicos y eléctricos. Los cables están disponibles en tres materiales de revestimiento diferentes. Esta selección ofrece oportunidades adicionales de ahorro.
Comprar cables de datos

¿Qué es la norma DIN 47100 y por qué se aplica?

La norma DIN 47100 es un sistema de codificación por colores para identificar los conductores de los cables. Este sistema de codificación es conocido en todas las industrias, se considera estándar, y sin embargo, no todos los cables de igus tienen conductores de colores. ¿Por qué? El código de colores es estándar, pero solo para hilos muy finos. Los conductores de igus a los que nos referimos son de 0,75 mm², e incluso más pequeños. Para los hilos más gruesos, se utilizan los conductores negros con numeración blanca, que son más económicos de producir. Pero los números son difíciles de leer y, a veces, imposible de realizar para los conductores con secciones transversales muy finas. El sistema de codificación de colores se introdujo para identificar los conductores. Para cantidades mayores de conductores, se utilizan elementos de marcado adicionales en forma de anillos, ya que el número de colores también es limitado.
DIN 47100

Conductores agrupados en capas, pares trenzados, pares apantallados

Diseño en capas/pares trenzados/pares apantallados

Los cables de datos de igus no solo están disponibles en diferentes calidades mecánicas, sino también en tres diseños eléctricos diferentes. Ofrecemos tres montajes diferentes porque a menudo hay que respetar los parámetros electrotécnicos en la transmisión de datos. Estos parámetros especiales se mantienen con la construcción de par trenzado y la integración del apantallamiento de pares. La construcción de par trenzado ayuda a minimizar las interferencias entre los conductores. Los pares de conductores trenzados también ofrecen una mejor protección que los conductores paralelos para contrarrestar los campos de interferencia eléctrica y magnética. El trenzado hace que las perturbaciones debidas a los campos magnéticos dentro del cable se anulen en gran medida. Si necesita un mayor nivel de protección, le recomendamos los cables con pares apantallados, ya que proporcionan una protección adicional contra las interferencias electromagnéticas entre los pares individuales.

animación buscador de cable

Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.

 
guía selección cable flexible

Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.

muestra cables flexibles

¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 36 meses de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.

La estructura cuádruple en estrella y la diafonía NEXT (Near End Crosstalk)

¿Qué es la estructura cuádruple en estrella?

Este diseño detalla la disposición de los conductores en un cable que consta de cuatro conductores. Un cable de datos suele tener conductores de distintos colores, pero utilizaremos la designación de 1 a 4 para simplificar las cosas. En un cable convencional, los conductores se designan en el sentido de las agujas del reloj. Esto significa que, por ejemplo, arriba a la izquierda es 1, arriba a la derecha es 2, abajo a la derecha es 3 y abajo a la izquierda es 4. En el trenzado de estrella cuádruple, los conductores están en el orden 1, 3, 2, 4 en el cable. Los pares 1-2 y 3-4 están uno encima del otro en sus campos magnéticos, lo que evita la superposición de señales. Así se evita la diafonía de proximidad. Encontrará más información al respecto en nuestro blog.

 


¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?


¿Conoce nuestras herramientas online?

Encuentre y seleccione fácilmente el cable adecuado, calcule su vida útil y solicítelo online
 
Buscador de productos

Buscador de productos

Encuentre rápidamente el cable adecuado
Calculador de vida útil

Calculador de vida útil

Calcule la vida útil de cualquier cable chainflex
Calculadora del recargo del cobre

Calculadora del recargo del cobre

Ir a la calculadora del recargo del cobre
Configuradores chainflex

Configurador de cables especiales

Configure su cable personalizado en solo 3 minutos

Cadena portacables

¿Necesita una cadena portacables para su cable?

readychain®

... ¿o prefiere un sistema ya confeccionado?