Diseño del cable de servo
Hay dos apantallamientos diferentes en el cable del servo. Uno de ellos es el apantallamiento general, que garantiza que el comportamiento de la compatibilidad electromagnética hacia el exterior es correcto. Esto evita que se destruyan otros componentes de la máquina. La segunda protección apantalla los pares para el freno y el sensor de temperatura, asegurando que las interferencias en los conductores de energía no se transmitan al circuito de control del convertidor de frecuencia. Estos apantallamientos se diseñan de forma diferente en función de la tensión mecánica. Cuanto mayor sea el nivel de tensión mecánica del cable, mayor será la calidad del diseño del apantallamiento necesario. En la práctica, esto significa que, para nuestros cables de gama alta, el apantallamiento debe tener una cobertura mecánica mucho mayor (hasta el 90%). Además, para los pares de control del cable, utilizamos una capa especial que no solo tiene buenas propiedades de compatibilidad electromagnética, sino también un diseño especial que permite mecanizarla muy rápidamente.