Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Los ganadores de los Premios Vector 2024

¡Hemos encontrado los proyectos con cadenas portacables más ingeniosos!

La creatividad e innovación de las aplicaciones con sistemas de cadena portacables de todo el mundo están alcanzando niveles estratosféricos. Así lo demuestra la respuesta a la 9.ª edición de los Premios Vector: con 328 aplicaciones de 37 países, la diversidad y el alcance de este arte de la ingeniería resultan abrumadores. Aplicaciones como auditorios cuyas filas de butacas cambian de forma como un Transformer, camillas de masaje automáticas con IA, numerosos robots industriales que facilitan el trabajo a personas que realizan tareas de soldadura y montaje, y tecnologías sostenibles para la agricultura. 

Nuestro jurado de expertos ya ha seleccionado a los ganadores de los Premios Vector 2024. En las próximas semanas tendrá lugar la ceremonia presencial de entrega de premios, donde se reconocerá el esfuerzo e ingenio de los ganadores.

Los ganadores

Ganador del premio Vector de Oro 2024

Vector de Oro

El Instituto de Astrofísica y Ciencias del Espacio de la Universidad de Lisboa ha obtenido el Vector de Oro por la utilización de un complejo sistema triflex en un espectrógrafo óptico. Las cadenas triflex de igus® se han utilizado para la protección del cable giratorio, garantizando que las fibras ópticas sensibles que transportan la luz desde la parte delantera hasta el espectrógrafo no estén expuestas a ninguna tensión que pueda poner en peligro las observaciones científicas. 
Vector de plata

Vector de Plata:

El premio Vector de Plata se ha adjudicado a TDK RF Solutions por el uso de cadenas portacables y enrolladores de cable e-spool en un banco de pruebas para ensayos vehicle-in-the-loop (VIL), destinados a medir la compatibilidad electromagnética (CEM) de vehículos con sistemas de asistencia al conductor. Los cables de control y los tubos de aire comprimido realizan los movimientos en el interior de cadenas portacables de la serie 1400. La combinación de estas cadenas con enrolladores por resorte sin anillos colectores de la serie e-spool® ha permitido la reducción de los tiempos de mantenimiento.
Vector de bronce

Vector de Bronce

El Vector de Bronce se ha concedido a Mecaoctet por el uso de sistemas e-spool flex en un techo de espejos móvil para el recinto Accor Arena de París. En cuanto a la alimentación eléctrica, los expertos han utilizado enrolladores de cable sin anillo colector de la serie e-spool de igus, equipados con cables híbridos y conectados a los centros de gravedad de los triángulos. Según MECAoctet, la solución de igus® ha permitido evitar el uso de bobinas complejas con colectores giratorios, que habrían resultado muy costosas y poco fiables. En comparación con un sistema con cables colgantes, la alternativa de igus® también es estéticamente más atractiva.
Vector Green

Vector Green:

El Vector Green se ha otorgado a Bear-Machines GmbH por el uso de cadenas portacables y cables en una máquina para refabricar neumáticos de camión usados. Los ingenieros necesitaban cables flexibles y resistentes a la torsión para los motores de la máquina, y se decidieron por los cables de la gama chainflex de igus. Los cables se mueven en cadenas portacables de la serie E2. Según los técnicos de la empresa, esta solución cumple perfectamente los requisitos de movimientos oscilantes y los radios de curvatura necesarios.
Línea

Jurado

Hans-Jürgen

Hans-Jürgen Alt

CEO VDMA NRW
Madeleine Mickeleit

Madeleine Mickeleit

Fundadora y CEO de IIoT Use Case GmbH
Olaf Katzer

Olaf Katzer

Responsable del área de educación, Autostadt GmbH
Arno Reich

Arno Reich

Vicepresidente sénior y responsable de Industria, Energía y Logística Deutsche Messe AG
Doctor en Ingeniería Christian Brecher

Doctor en Ingeniería Christian Brecher

Jefe de la Cátedra de Laboratorio de Máquina Herramienta RWTH Aachen
Michael Blaß

Michael Blaß

Director de sistemas de cadenas portacables igus® GmbH

Mecenas

Ken Fouhy

Ken Fouhy

Redactor jefe VDI nachrichten
Línea

Todas las aplicaciones de la 9.ª edición de los Premios Vector 2024

En este folleto encontrará un breve resumen con imágenes de todas las aplicaciones que se han presentado al concurso. Sumérjase en el mundo de las cadenas portacables y encuentre inspiración en la creatividad y el ingenio de la ingeniería.