Knowledge base de los smart plastics


Instrucciones de instalación

i.Sense EC.W

Instrucciones de instalación de EC.W Instalación óptima del nuevo sensor de vida útil EC.W en pocos pasos.

i.Sense EC.P

Instrucciones de instalación de EC.P La correcta instalación del sistema de monitorización de la fuerza de tracción/empuje en solo unos pasos.

i.Sense EC.B

Instrucciones de instalación EC.B La correcta instalación del sistema de monitorización de roturas de las cadenas portacables en solo unos pasos.

i.Sense CF.P

Instrucciones de instalación de CF.P La correcta instalación del sistema de monitorización de la fuerza de tracción de los cables en solo unos pasos.

Instrucciones de uso:

Además de las instrucciones de instalación, también hay instrucciones detalladas de funcionamiento para todos los sistemas de smart plastics que le guiarán a paso por todos los aspectos relevantes del funcionamiento:
  • Instrucciones de seguridad
  • Instalación
  • Puesta en marcha
  • Resolución de problemas
Manual de los smart plastics i.Cee

Portal CAD 3D para smart plastics

Diseñe cadenas portacables inteligentes en el portal CAD en 3D

Configure rápidamente los sistemas de cadenas portacables inteligentes. Modelos CAD para todos los componentes inteligentes.

Los sistemas inteligentes de cadena portacables igus® ya se utilizan en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo, donde funcionan de forma fiable, ya sea en máquinas expendedoras de bebidas, máquinas CNC o acerías. Permiten implementar recorridos autosoportados y grandes distancias para los sectores más variados. 
Ir al portal CAD 3D para componentes inteligentes

EPLAN y smart plastics

Datos CAE: Reduzca el esfuerzo de planificación del proyecto en un 50% con EPLAN

Los usuarios de las soluciones EPLAN se benefician de una mayor eficiencia en el proceso de creación de productos gracias a los procedimientos estandarizados, procesos automatizados y flujos de trabajo coherentes. 

¿Dónde puedo encontrar los datos de los smart plastics adecuados para mi diseño eléctrico?
EPLAN y smart plastics
EPLAN y smart plastics

FAQ

¿Qué es el «Internet de las cosas (IoT)»?
Las máquinas conectadas en red que se comunican de forma independiente entre sí sin la influencia de los humanos se describen con el término «Internet de las cosas». Por ejemplo, un frigorífico que, a través de sensores, detecta que no queda leche o que se ha alcanzado una cantidad mínima predeterminada y pide una reposición en el supermercado conectado mediante una red. A diferencia del Internet normal, en el que un usuario hace una entrada en el terminal, los sistemas en este caso actúan de forma independiente, de máquina a máquina (M2M).

 
¿Qué es la Industria 4.0?
La Industria 4.0 es un proyecto del Gobierno Federal de Alemania para la digitalización de la producción industrial. La idea subyacente es que los procesos de producción no se desarrollan como procesos individuales, sino que están conectados digitalmente en red con la moderna tecnología de comunicación. Todos los componentes, como las máquinas, los productos, la logística y, por supuesto, las personas, se comunican entre sí de esta manera. El objetivo de esta red digital es una autoorganización de producción bien integrada y eficiente que utilice los recursos de manera rentable. La Industria 4.0 se ha convertido en un término familiar para cualquiera que esté involucrado en la digitalización de su negocio, desde la entrada de pedidos hasta la monitorización de las máquinas.

¿A qué se refiere con evitar un fallo total?
Los defectos de los equipos no siempre pueden preverse y evitarse. Si, por ejemplo, se produce un fallo en una cadena portacables, toda la máquina —y no solo el propio sistema de suministro de energía— puede dañarse rápidamente y quedar inactiva durante un periodo prolongado. Por el contrario, si se instala un sensor de detección de rotura EC.B en la cadena portacables, por ejemplo, este detecta un defecto como una rotura en la fase inicial y activa una señal o provoca directamente la parada de toda la máquina a través de un contacto NC. De este modo, el sensor evita que se produzcan más daños y un fallo total de la máquina. Nuestros sensores de prevención de fallos protegen la maquinaria contra defectos importantes, fallos y tiempos de inactividad, evitando en última instancia costes no planificados.


¿Qué es el mantenimiento predictivo?
El mantenimiento predictivo permite determinar el momento ideal para llevar a cabo el mantenimiento de un componente. Esto es posible cuando los sistemas están equipados con sensores que informan del desgaste y el uso de los componentes. En el caso ideal, los datos de vida útil especificados y los datos de uso reales se comparan a través de una conexión IoT online, y la comparación ayuda a determinar el momento ideal para un mantenimiento eficiente y, por tanto, un funcionamiento que ahorre costes y recursos.


Otros documentos informativos:

Descubra en nuestros whitepapers cómo mejorar la gestión energética de su aplicación y, a menudo, reducir los costes al mismo tiempo. También se beneficiará de consejos prácticos basados en 50 años de experiencia con cadenas portacables y miles de resultados de pruebas, que le ayudarán a seleccionar el sistema de cadena portacables adecuado.
 

¿Por qué los motion plastics inteligentes de igus?


¿Por qué los smart plastics de igus? Calidad: inspeccionados, probados y digitalizados
Gracias a la investigación intensiva y las pruebas exhaustivas en condiciones reales en el mayor laboratorio de pruebas del sector, igus garantiza una larga vida útil. Nuestros conocimientos técnicos, en constante crecimiento, y la base de datos correspondiente se traducen en un mayor desarrollo de nuestros productos inteligentes en colaboración con nuestros clientes.
Ejemplos de smart plastics Más de 400.000 clientes en todo el mundo confían en las cadenas portacables de igus
Las cadenas portacables inteligentes de igus ya se utilizan de forma fiable en muchos miles de aplicaciones en todo el mundo.
Blog sobre las cadenas portacables Artículos interesantes
Encuentre valiosos artículos sobre la gestión inteligente de la energía en nuestro blog.

smart plastics de un vistazo Los smart plastics de un vistazo: monitorización inteligente del estado y mantenimiento predictivo

¿Cuáles son las ventajas de los smart plastics de igus?

▲ Mejora tecnológica

  • Incremento de la vida útil máxima
  • Mejora de la eficiencia global de los equipos
  • Integración en los conceptos de Industria 4.0 / IIoT
 
▼ Reducción de costes
  • Menores costes de mantenimiento gracias a los avisos con antelación
  • Eliminación de los tiempos de inactividad no programados
  • Reducción de los costes de almacenamiento

Casos de éxito con los smart plastics 
Los smart plastics ya se utilizan de forma fiable en muchos miles de aplicaciones en todo el mundo: desde máquinas expendedoras de pan hasta acerías. Más de 400.000 clientes de todo el mundo de 50 sectores industriales confían en igus, y cada vez más empresas equipan sus máquinas con los smart plastics.