Para el etiquetado se pueden utilizar varios métodos, como la tecnología de tensado o de encogimiento. Los cojinetes lineales y rotatorios, así como las cadenas portacables de igus, se utilizan en diversos ámbitos y deben cumplir con numerosos requisitos, como alta precisión y resistencia al desgaste, ausencia de lubricantes, resistencia a la corrosión o resistencia a los agentes de limpieza.
Productos utilizados y ejemplos de aplicaciones
Tomando como ejemplo la Sleevematic TS de Krones AG, a continuación se muestran las diferentes estaciones de las etiquetadoras modernas y los productos igus utilizados en ellas. Los componentes de polímero realizan una gran variedad de tareas, como ajustes en cruz y de altura del manguito, de la estación de transporte o de los sensores de entrada y salida de línea.
1. Ajuste transversal y de altura de la cinta 2. Ajuste de la altura del cepillo 3. Ajuste transversal y de altura de la unidad previa al encogimiento 4. Ajuste de altura del dispositivo de sujeción 5. Ajuste del sensor de entrada y salida de la línea 6. Ajuste de la altura del rodillo transportador 7. Cojinetes en los rodillos transportadores 8. Ajuste de la puerta de seguridad
El ajuste transversal de las correas está garantizado por una tuerca trapezoidal con valona de iglidur J insensible a la suciedad y a la grasa. El ajuste de altura se realiza mediante tuercas con valona de iglidur J.
2. Ajuste de la altura del cepillo
El ajuste de la altura del cepillo para las mangas se realiza mediante una tuerca trapezoidal combinada con casquillos de polímero fabricados íntegramente con drylin R . Esta combinación dio lugar a una solución muy compacta y rentable.
3. Ajuste transversal y de altura de la unidad previa al encogimiento
El ajuste de la altura de la unidad previa al encogimiento se realizó con un módulo lineal con husillo drylin SLW-1040 que incluye freno, indicador de posición y manivela para el ajuste del formato.
4. Ajuste de la altura del dispositivo de sujeción
5. Ajuste del sensor de entrada y salida de la línea
El sensor de entrada y salida se ajusta con una guía de perfil WS-1040 y un carro con freno manual. Los carros individuales permiten un ajuste compacto y flexible.
6. Ajuste de la altura del rodillo transportador
Para ajustar la altura del rodillo transportador se utiliza un módulo lineal de husillo drylin SLW-1040 con accionamiento angular y varios accesorios. La implementación de una unidad angular pudo facilitar el uso de la unidad de ajuste compacta.
7. Cojinetes en los rodillos transportadores
Los casquillos metálicos, utilizados anteriormente en los rodillos transportadores, no funcionaban con suavidad, lo que provocaba que, a veces, los rodillos se detuvieran. En la actualidad, cada uno de ellos está compuesto por dos rodamientos de bolas xiros de funcionamiento suave y un tubo de aluminio anodizado.
8. Ajuste de la puerta de seguridad
Por último, el ajuste de la puerta de seguridad se realiza con una drylin N-27 . La guía, extremadamente plana, puede colocarse en un espacio muy reducido.
Ejemplos de aplicaciones de clientes
Etiquetadoras resistentes al desgaste
Los numerosos cojinetes rotatorios y lineales de nuestra gama de productos no son los únicos que se instalan en las etiquetadoras de KHS GmbH.