Los cojinetes compuestos son una combinación de distintos materiales. Los materiales minerales, como el vidrio o el carbono, por ejemplo, se combinan con resinas sintéticas y otros aditivos y se prensan a temperaturas y presiones elevadas.
En el caso de nuestros cojinetes igutex, un robusto tejido de fibra de vidrio sirve de revestimiento exterior, mientras que una capa interior optimizada para el deslizamiento reduce la fricción en el eje.
Esta combinación de materiales da como resultado cojinetes compuestos extremadamente resistentes, que se utilizan principalmente en maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y equipos de minería. Los cojinetes compuestos igutex contienen lubricantes sólidos, por lo que no requieren mantenimiento ni lubricación adicional, una ventaja que también presentan los cojinetes iglidur para cargas pesadas.
✅ Sin costes de lubricantes ✅ Sin fallos debidos a una lubricación insuficiente ✅ Ahorro de tiempo y costes en el mantenimiento diario
Sin pérdida de lubricación
✅ Sin liberación de lubricante al medio ambiente ✅ Sin pérdida de lubricante para la protección contra el desgaste ✅ Sin necesidad de lubricación centralizada
Desarrollado para cargas pesadas
✅ Extremadamente robustos y resistentes al desgaste ✅ Probados en condiciones reales de funcionamiento ✅ Cálculo de la vida útil posible gracias a una extensa base de datos
Cojinetes igutex de alta resistencia reforzados con fibras
Pruebas y resultados de los cojinetes para altas cargas igutex®
Ecuentre más información, resultados de las pruebas de desgaste con diversas cargas realizadas en nuestros laboratorios de testaje. Descubra también la comparativa entre los rodamientos metálicos lubricados vs. cojinetes deslizantes igutex® y mucha más información técnica de los igutex®
En los casos en los que no se pueden utilizar cojinetes inyectados debido a cargas mecánicas excesivas, los cojinetes igutex con fibras de refuerzo ofrecen varias ventajas. Están formados por dos capas:
1. Capa de deslizamiento
La capa de deslizamiento está formada por fibras con lubricantes sólidos que hace que los cojinetes sean autolubricantes y no requieran mantenimiento, a la vez que reducen los coeficientes de fricción.
2. Capa base
La capa exterior de los cojinetes igutex está fabricada con fibras extremadamente resistentes que protegen la capa interior optimizada para el movimiento.
Aplicaciones en uso con cojinetes de deslizamiento igutex reforzados con fibras
Fiable pese a la suciedad
El vehículo de oruga desarrollado por Kässbohrer Geländefahrzeug AG utiliza cojinetes de deslizamiento igutex en los ejes oscilantes y tensores, donde se enfrentan cargas pesadas. Los casquillos deslizantes igutex han demostrado una fiabilidad sobresaliente incluso en condiciones extremas de conducción, como en terrenos de barro, lodo y pantanos.
La compañía Demarko ha implementado cojinetes de deslizamiento igutex estándar en los ejes oscilantes de sus semirremolques. Gracias a la elección de estos casquillos, los cuales no requieren lubricación y se encuentran dentro de la gama estándar de productos de igus, Demarko ha logrado reducir significativamente los costes de producción.
La grúa A-Frame de Ship & Yacht Engineering Ltd. ha sido diseñada para elevar cargas de hasta 20 toneladas, lo que requiere cojinetes de alta resistencia capaces de soportar cargas pesadas. Además, debido a su uso en ambientes marítimos, estos cojinetes deben ser resistentes a la intemperie y capaces de enfrentar condiciones adversas.
El iglidur Q3E es un cojinete de deslizamiento especialmente diseñado para soportar cargas pesadas compuesto por dos componentes con propiedades tribológicas excepcionales. La capa de deslizamiento está hecha de iglidur Q3, mientras que su revestimiento está fabricado con un material de alta resistencia. Esta combinación de materiales garantiza una alta resistencia mecánica y una baja tasa de desgaste.
Cojinete iglidur® SG03 con junta tórica de fieltro
El cojinete de deslizamiento iglidur SG03 está equipado con una junta de fieltro que sella los puntos de apoyo, evitando la penetración de polvo y suciedad que podría dañar el punto de apoyo. Los resultados de pruebas de laboratorio han demostrado que el uso de esta junta de fieltro aumentó la vida útil del cojinete hasta 50 veces en comparación con su funcionamiento sin ella.
Los cojinetes iglidur Q2 ofrecen una excelente relación calidad-precio y presentan una buena resistencia a cargas extremadamente altas y a la abrasión. Los lubricantes sólidos integrados en el material reducen el coeficiente de fricción y el desgaste. Estos cojinetes han sido desarrollados especialmente para aplicaciones pivotantes.
Los cojinetes iglidur están fabricados con plásticos altamente resistentes al desgaste con unoscoeficientes de fricción muy bajos. Existen más de 60 materiales iglidur diferentes, cada uno diseñado para aplicaciones específicas. Todos contienen lubricantes sólidos, por lo que son aptos para su uso sin lubricación adicional ni mantenimiento.
Además de polímeros, los cojinetes iglidur para aplicaciones pesadas contienen fibras y materiales de relleno que les confieren su elevada resistencia al desgaste, haciéndolos idóneos para soportar grandes fuerzas y cargas en los bordes.
Gracias a una amplia base de datos de resultados de pruebas, podemos determinar su vida útil en distintas condiciones de funcionamiento.
Cojinetes iglidur para cargas pesadas en uso
Sin mantenimiento a pesar del viento y la intemperie
Una rótula de desgaste personalizada en material iglidur hace innecesaria la lubricación y evita los elevados costes de sustitución del acoplamiento. Además, evita la liberación de lubricante al medio ambiente.
Capacidad para resistir cargas pesadas sin inconvenientes
El módulo de poleas Ets Payant transporta tierra desde una profundidad de hasta 65 metros hasta la superficie y puede levantar hasta 5 toneladas de material. Estas cantidades no presentan ningún problema para los cojinetes con brida de dos agujeros y las arandelas de plástico de iglidur utilizadas.
El uso de cojinetes iglidur ha permitido ahorrar una hora diaria en el mantenimiento del cultivador. Además, la estabilidad de los cojinetes ha aumentado considerablemente la fiabilidad del equipo.
Descargue nuestro whitepaper gratuito Aspectos clave para el uso de cojinetes libres de lubricación en maquinaria de construcción. Se abordan los siguientes temas:
Funciones importantes de la lubricación en los cojinetes de fricción
Motivos para cambiar a los cojinetes sin lubricación
Comparativa: cojinetes iglidur sin lubricación vs. cojinetes metálicos lubricados
Cómo funcionan los cojinetes de fricción autolubricados
Puntos a tener en cuenta al cambiar a cojinetes de fricción sin lubricación