La lubricación ya es cosa del pasado. La empresa Rockinger Agriculture GmbH ha desarrollado un acoplamiento llamado KS80 para empacadoras, remolques autocargadores, esparcidores de estiércol, volquetes y pulverizadores que utiliza componentes de plástico de alto rendimiento iglidur® que igus® desarrolló específicamente para esta aplicación. El acoplamiento consta de una biela de doble articulación y una garra instaladas en el ajuste de altura.
Como de costumbre, la garra de acoplamiento se coloca en el perno esférico desde arriba, se asegura contra el desacoplamiento accidental con un dispositivo de sujeción y crea un anclaje sin holguras. La característica especial de este sistema sólo se hace evidente cuando se observa la garra de acoplamiento, ya que contiene un inserto de plástico de alto rendimiento cuya resistencia al desgaste ha sido probada en ensayos de laboratorio.
En una prueba de fatiga, los insertos sobrevivieron a dos millones de cambios de carga, con una carga de apoyo de 4,5 toneladas. Rockinger Agriculture GmbH calcula que, si un tercio de los tractores en Alemania estuvieran equipados con un KS80 y un inserto resistente al desgaste, alrededor de 8.300 acoplamientos no necesitarían lubricación. De esta forma, se podrían ahorrar ocho toneladas de grasa anuales.
Más información sobre los componentes individuales fabricados con materiales iglidurResumen de todos los ganadores de los Premios Manus® 2023