¿Qué son los rodamientos de inserción?
Un
rodamiento de inserción es un rodamiento de bolas o
casquillo de fricción con una superficie exterior convexa que se complementa con una carcasa cóncava en la que encaja a la perfección. El interior del rodamiento es un aro liso al que se fija al eje.
Rodamientos de inserción tipo UC
Los
rodamientos UC son un tipo de rodamientos que funcionan con una carcasa exterior donde se insertan, siguen unas medidas estándar que permiten encontrar alternativas fácilmente. Las distintas versiones de UC ofrecen diversidad de tamaños, así como distintos modelos de carcasa para el soporte.