Temperaturas de servicio
La temperatura de aplicación inferior es la temperatura por debajo de la que el material es tan rígido y duro que resulta demasiado quebradizo para aplicaciones normales. La temperatura constante de aplicación superior es la temperatura que soporta el material durante un periodo prolongado sin que se vean alteradas sustancialmente sus propiedades.
La temperatura de aplicación superior a corto plazo es la temperatura por encima de la que el material se ablanda tanto que sólo es capaz de soportar cargas externas reducidas.
El calificativo "a corto plazo" designa en este contexto un periodo de pocos minutos. Si los cojinetes deslizantes se mueven axialmente o las fuerzas actúan sobre ellos axialmente, también es posible que los cojientes se salgan antes del orificio donde están alojados. En estos casos, será necesario también usar una fijación especial para el alojamiento que complemente la sujeción a presión.
La tabla 01 indica el límite de temperatura a partir del que es necesario asegurar los cojinetes en el orificio, incluso a partir de cargas axiales reducidas. Cuánto mayor sean las fuerzas que actúan, más importante será tener en cuenta este mecanismo de seguridad.
Temperatura y cargaLos gráficos 02 y 03 muestran la presión superficial máxima recomendada [p] de los cojinetes deslizantes iglidur en relación con la temperatura. El aumento de la temperatura conlleva una disminución continua de este valor.
Al utilizar estos cojinetes deslizantes se debe tener en cuenta que, debido a la fricción, la temperatura del cojinete puede ser mayor que la temperatura del entorno.
Coeficiente de dilatación térmicaLa dilatación longitudinal térmica de los polímeros es entre 10 y 20 veces mayor que la de los metales. A diferencia de los metales, en los polímeros tiene una evolución no lineal. El coeficiente de diltación térmica de los cojinetes iglidur es una razón importante que influye en el juego necesario para el cojinete. Mientras respetemos los límites de las temperaturas de aplicación previstas en cada caso, el eje no se atascará en el cojinete. Los coeficientes de dilatación de los cojinetes iglidur se han analizado para rangos de temperatura relevantes y se detallan en la respectiva tabla de materiales.