¿Por qué elegir chainflex®? Porque la mejor solución es aquella que funciona y resulta la más económica.
Porque nuestros cables reducen los costes & y mejoran la tecnología
Cables para cadenas portacables de la misma calidad electrotécnica con conductores con una sección de 4x1,5 mm²:
Cable de control CF880 con un radio de curvatura de 12,5 x d y revestimiento exterior de PVC: versión económica
Cable de control CF5 con un radio de curvatura más pequeño de 6,8 x d y revestimiento exterior de PVC resistente al aceite: una mayor ventaja técnica que se traduce en un precio por metro ligeramente más alto
Cable de control CF98 resistente al bioaceite y otros aceites, con revestimiento de TPE y un radio de curvatura de solo 4 x d: precio elevado debido a la gran ventaja técnica
Aproveche nuestra gran selección de cables. Desde soluciones económicas con revestimiento de PVC hasta soluciones con revestimiento de TPE de alta gama que le permiten ¡Reducir costes y aumentar la vida útil!
Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.
Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.
¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 36 meses de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.
Porque se beneficia de una garantía de 4 años con nuestros cables
Desde mediados de los 80, los requisitos técnicos para los sistemas de guiado de cables formulados por los fabricantes de maquinaria e instalaciones industriales han ido aumentando continuamente. Los recorridos se han hecho más largos; los movimientos, más rápidos y los radios de curvatura, más pequeños. La rotura de los conductores y del revestimiento, el desgaste del revestimiento y el «efecto tirabuzón» fueron las consecuencias para los fabricantes de máquinas y los clientes finales. La empresa igus se hizo cargo de este problema y, junto con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, desarrolló cables que podían hacer frente una alta tensión mecánica.
Después de pruebas exhaustivas en el laboratorio de igus , pronto se hizo evidente que los cables trenzados en grupos con longitudes cortas, un elemento central resistente a la tracción y un revestimiento exterior extrusionado a alta presión, ofrecían mejores resultados de los esperados. Actualmente, la gama incluye más de 1.350 cables para áreas de aplicación muy variadas. A partir de 2013, igus garantiza una vida útil de hasta 4 años.
Por qué los clientes de igus están satisfechos con nuestros cables
¿Poco espacio? ¡Tenemos la solución!
Los equipos que deben funcionar a plena potencia las 24 horas del día presentan unos requisitos extremadamente exigentes, hecho que también se aplica a los proveedores de los diversos componentes de maquinaria. El sistema Speedmounter de la empresa IPTE GmbH es un buen ejemplo. El uso de nuestras cadenas portacables y cables de datos chainflex permite ampliar los intervalos de mantenimiento de la empresa y reducir significativamente los costes. Además, nuestros cables cuentan con una estructura especial con un revestimiento interior extrusionado capaz de conservar las propiedades de transmisión incluso después de millones y millones de ciclos.
Cable de medición para longitudes de transmisión largas
La compañía WALDRICH COBURG GmbH se dedica al mecanizado completo de grandes componentes como motores diésel, generadores o hélices de barcos. El aumento del tamaño de los componentes a mecanizar conlleva un aumento del tamaño de los centros de mecanizado y de las exigencias a la tecnología de las máquinas. Para esta empresa, desarrollamos una solución global especial con un cable de medición que transmite las señales de forma fiable incluso a una distancia muy larga y, por lo tanto, garantiza una alta disponibilidad de la máquina.
Cables de servo chainflex para un vehículo todoterreno
El equipo de la Universidad de Bochum (Alemania) lleva 18 años trabajando en el desarrollo de un vehículo solar. Este vehículo debía diseñarse para hacer frente a las condiciones más difíciles. Para ello, todos los componentes tenían que ser capaces de soportar las cargas más altas y tener un peso liviano. Nuestros cables de servo disponen de conductores con una estructura especial para asegurar una corriente de carga elevada y resistir la tensión mecánica generada por el movimiento y la vibración, de forma que el suministro de energía funcione sin interrupciones. Son muy robustos y perfectamente adecuados para las tensiones térmicas.
Verificado por UL: chainflex recibe el máximo reconocimiento de la organización de pruebas de renombre mundial Underwriters Laboratories
Ofrecemos una garantía de 36 meses para nuestros cables con total confianza porque, gracias a nuestros más de 30 años de experiencia en nuestro laboratorio de pruebas de 3.800 m², en el que pueden realizarse 700 pruebas de forma paralela, podemos calcular la vida útil de nuestros productos con total fiabilidad.
igus es la primera empresa alemana que ha validado esta promesa para los cables chainflex. En un complejo proceso de certificación, el instituto estadounidense Underwriters Laboratories confirmó la exactitud de la promesa de igus®: «igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year promise» (garantía chainflex de 36 meses y cálculo de la vida útil basado en 2 mil millones de ciclos de prueba al año). Esto convierte a igus en la primera empresa europea en obtener la confirmación sobre la veracidad de sus promesas por una institución de pruebas reconocida internacionalmente. En el futuro, cada cable chainflex® que salga de la fábrica en cualquier lugar del mundo se identificará con la etiqueta de UL con su número único (B129699) de igus®. Un total de 1044 de los más de 1350 cables de la gama que están disponibles en stock ya tienen la clásica aprobación de UL. Se trata de una marca indispensable para la puesta en marcha sin problemas de los equipos en EE. UU, Así pues, la exportación de equipos a Estados Unidos puede llevarse a cabo sin problemas. La combinación de la certificación UL y la marca UL verified garantiza que el proceso de exportación sea el doble de sencillo. Estas declaraciones aportan fiabilidad y seguridad en la planificación de todo el proceso de inversión, y más ahora que han sido confirmadas por un organismo externo. Compruébelo usted mismo online con la calculadora de la vida útil certificada de los cables chainflex