Cable para el 7.º eje de los robots

¿Qué es exactamente un cable para el 7.º eje? Este tipo de cable se utiliza en un robot cuando está montado en un eje lineal. Un robot móvil multidimensional habitual tiene 6 ejes para poder realizar los movimientos requeridos por la aplicación. La numeración de los ejes comienza en la base del robot con el eje 1 y llega hasta el eje 6, que equivale a la «mano» del robot. Estos son los ejes en los que los cables del robot se utilizan para compensar los movimientos de torsión. Si el robot tiene que desplazarse en una línea de producción porque su funcionamiento dura más que el tiempo de ciclo que tiene en su ubicación, se monta en un eje lineal. Este eje se denomina 7.º eje y puede tener varios metros de longitud. Por supuesto, se trata de un sistema que debe alimentarse con energía y señales, y los datos también deben volver al sistema de control. En otras palabras, el robot necesita un cable de extensión que puede funcionar constantemente en la cadena portacables requerida. Este cable, llamado cable para el 7.º eje, tiene una estructura muy compleja porque tiene que guiar muchas señales diferentes.

Cable para el 7.º eje de los robots

Cables para ABB, KUKA y Fanuc

Cada fabricante de robots tiene su propia combinación de conductores y secciones, que también varían entre modelos. Por lo tanto, un cable para robot FANUC es totalmente diferente a un cable para robot KUKA o un cable para ABB. Incluso dentro de la misma marca, diferentes tipos de robots pueden necesitar diferentes estructuras de cable. La serie CFSPECIAL.792 reproduce estructuras comunes. Esto permite utilizarlos individualmente, incluso en pequeñas cantidades. Como los robots suelen estar conectados por conectores, suministramos los cables listos para conectar en la longitud deseada. Solo tiene que especificar el tipo de robot que utiliza y le ofreceremos una solución.
animación buscador de cable

Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.

 
guía selección cable flexible

Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.

muestra cables flexibles

¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 4 años de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.

¿Conoce nuestras herramientas online?

Encuentre y seleccione fácilmente el tipo adecuado, calcule su vida útil y solicítelo online
Buscador de productos

Buscador de productos

Encuentre rápidamente el cable adecuado
Calculador de vida útil

Calculador de vida útil

Calcule la vida útil de cualquier cable chainflex
Calculadora del recargo del cobre

Calculadora del recargo del cobre

Ir a la calculadora del recargo del cobre
Configuradores chainflex

Configurador de cables especiales

Configure su cable personalizado en solo 3 minutos