Mesa de calibrado en una máquina sopladora de láminas

"Para fabricar láminas tubulares en muy grandes anchos, se utiliza lo que llaman máquinas sopladoras de láminas. Un tubo es generado mediante una herramienta anular. El tubo es entonces jalado verticalmente hacia arriba por medio de una espiga de soplado. Entre el anillo de enfriamiento (herramienta) y el dispositivo para disponer de plano se encuentra lo que llaman la mesa calibradora que define y estabiliza la circunferencia de la lámina (diámetro del soplado). Es por ello que la mesa de calibrado tiene una influencia inmediata sobre la calidad de la lámina. Durante la producción, partículas volátiles se desprenden de la lámina (monómeros) y se mezclan a la suciedad del aire. Esta fina mixtura pegajosa se deposita sobre la superficie de la mesa de calibrado. Con fin de asegurar una producción libre de averías, la mesa de calibrado debe ser lavada a intervalo regular. En la mayoría de los casos, esta limpieza se hace mediante un "lavado a alta presión" moderno. En las instalaciones clásicas, el lubricante de los Cojinetes es lavado o incluso, las partículas sucias son empujadas hacia el Cojinete. Esto genera tiempos de parada y por consecuente, costes. ”

Helmut Meyer / Hans Joachim Tönnes, Reifenhäuser GmbH, Troisdorf

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes