Resultado de la prueba:
No todos los materiales iglidur son adecuados para su uso en superficies galvanizadas. El objetivo de la galvanización es proteger la superficie tratada contra la corrosión. Por lo tanto, en un sistema de cojinetes no basta con tener en cuenta el índice de desgaste, sino que también debe considerarse el estado del material que está en contacto directo; en este caso, el eje galvanizado. La combinación con iglidur Q2, por un lado lleva a un desgaste elevado y, por otro lado, la superficie galvanizada del eje pierde espesor. Por lo tanto, la protección contra la corrosión ha desaparecido en esta zona de contacto. En cambio, la combinación con iglidur Z presenta un desgaste bajo y la superficie del eje no se daña. El desgaste del cojinete bimetálico es relativamente bajo. Sin embargo, la superficie tampoco está intacta aquí. El riesgo de corrosión y sus correspondientes consecuencias es alto.