para que ni un solo gramo de los polímeros utilizados en la producción acabe en la basura
Cuando una máquina de inyección expulsa nuevas piezas, es probable que algunas no se depositen en el contenedor designado, sino que caigan al suelo. A pesar de no tener ningún defecto, estas piezas son descartadas. Que una pieza de la máquina no termine en el contenedor puede parecer una excepción, pero no es tan poco común, y dada la gran cantidad de máquinas en nuestra producción, esto se acumula.
La optimización de las máquinas y las cintas transportadoras puede reducir considerablemente las pérdidas, por ejemplo, poniendo tapas en los contenedores. También puede ayudar aplicar una lámina magnética para sellar los espacios entre el canal de expulsión y la cinta transportadora. Aunque pueda parecer un cambio insignificante, la combinación de estas medidas individuales tiene un impacto significativo en la reducción de residuos plásticos.
En 2021, logramos una reducción del 21% en la proporción de residuos, que incluye los residuos de producción y el material procesado.