Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Indicaciones de montaje para la Cadena Portacable de tubos portacables RX

Desmontaje / montaje de una tapa

Consejo: Extracción de la tapa desde la dirección del extremo móvil
Girar 180º el clip de cierre de ambos lados en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Soltar las siguientes dos tapas en total para quitar la tapa a cambiar.
Colocar la tapa nuevamente (tal como se muestra en la foto) y, de ser necesario, levantar la siguiente tapa.
Girar el clip de cierre 180º en el sentido de las agujas del reloj.

Cambio de un eslabón de la cadena

Desmontaje / separación

Abrir 3 tapas de atrás y 2 de delante y la del eslabón que se debe sustituir.
Luego, quitar 1 tapa anterior, 1 posterior, y la del eslabón que se quiere sustituir, de modo que haya 2 eslabones abiertos.
Colocar el destornillador entre los 2 eslabones de la cadena (tal como se muestra en la foto detallada)...
... levantar un lado girando el destornillador levemente y girar el tubo desmontado.
Repetir los pasos 3 y 4...
... y quitar el eslabón de la cadena.

Montaje / unión

Consejo: Montaje de la tapa desde la dirección del extremo fijo
Unir el tubo de un lado y ajustar en el otro lado...
... apretando el eslabón.
Presionar el perno del eslabón en el agujero con un poco de presión doblando el tubo o algo en el radio, hasta que el perno encastre.
Colocar, alinear y fijar la tapa...
... girar el cierre 180º en el sentido de las agujas del reloj.
Tener en cuenta: El clip de cierre no se debe girar más de 180º al abrir, pues de no ser así, se dificultará el montaje de la tapa. Durante el montaje, ajustar la tapa haciendo una leve presión y, eventualmente, corregir la posición del clip.